This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:SDRV 引脚驱动电流

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648608/tps92641-sdrv-pin-drive-current

器件型号:TPS92641

有人能告诉我们可能的 SDRV 引脚驱动电流或栅极电荷吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshwa、

    SDRV 由 VCC 稳压器供电、因此其驱动能力受到 VCC 电流限制减去驱动开关 FET 的电流的限制。 因此、它可以提供的平均电流为:

    48mA -(Qg (高电平)* Fsw + Qg (低电平)* Fsw)

    它所需的平均电流取决于 FET 和 PWM 频率。 即 Qg (dim)* Fpwm。

    此致、

    克林特