This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:振荡器频率

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648236/tl494-oscillator-frequency

器件型号:TL494

大家好、

数据表显示振荡器频率为10kHz (典型值)、RT=12kHz、CT=0.01uF、但我相信 RT=10kHz 是正确的、因为第 11页的公式(3)。
我的理解是否正确?



----------------------------------------
(数据表第11页)

----------------------------------------

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K. Yaita、

    感谢您关注 TL494。 是的、频率方程似乎与12kΩ μ V 值不一致。 我正在与设计团队交谈、希望尽快得到正确价值的确认。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benjamin - San、

    感谢您的支持。
    我将等待您团队的反馈。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:K.Yaita、

    请使用方程式1.2/(Rt*CT)来设置振荡器频率。 这将与数据表图1中显示的频率与 Rt 和 CT 值一致。 我将请求更新频率的数据表公式。

    此致、
    本·洛夫