This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:具有100uH 电感器的525Khz LED 驱动器的效率低于50%

Guru**** 2603465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648604/lm3410-525khz-led-driver-with-100uh-inductor-has-efficiency-less-than-50

器件型号:LM3410

您好!

我正在评估板 LM3410XBSTOVPEV 上进行测试。 我已将 板载 X 型驱动器替换为 具有525KHz 开关频率的 LM3410Y 型驱动器。 和3.3uH 已替换为100uH 电感器。

我已经为100mA 电流设置了反馈电阻器值

根据计算结果、平均 电感器应为421mA、但当测量 结果为800mA 时、电感 器也会发出嗡嗡声。

电感器器件型号 SRR1206-101YL URL: https://www.digikey.in/product-detail/en/bourns-inc/SRR1206-101YL/SRR1206-101YLTR-ND/2352877

 使用高值电感器的原因 是我在20mA 时具有低负载电流、在100mA 时具有高负载电流。

525KHz LM3410在   100uH 电感器值时是否不稳定? 为了在100mA 时获得最小纹波、电感器的最大值应该是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidya、

    您能告诉我什么是输入和 LED 堆栈电压吗? EVM 的其余部分是否是电感器和 IC 之外的原始产品? 如果您更改了 IC、您能否确认 DAP 已正确焊接? 否则可能会导致问题、引脚上的冷焊点也可能会出现问题(我知道这些封装很难用手焊接)。

    您可能需要尝试并确保先正确焊接 IC/DAP。 如果您仍有问题、请告诉我其他事项、我将进一步研究。 但是、对于该电感器而言、应该是可以的、尽管该器件在非连续导通模式下运行、因此这种高值并不是真正必要的、但如果您想要非常低的电感器纹波电流、则没关系。

    此致、

    克林特