This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010EVM-009:自身电流消耗

Guru**** 2559450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648685/tps55010evm-009-own-current-consumption

器件型号:TPS55010EVM-009
主题中讨论的其他器件:TPS55010

我刚刚测试了 TPS55010评估板。 在空闲模式下、仅连接电源(5V)时、I 测量输入电流75mA。

在50mA 负载下、我测量输入电流128mA @ Vin=5V。 不符合评估板文档中指定的高效率的应用。

评估板、直接从盒子中获取、无需修改。 如果使用热像仪进行测量、则 IC 中会产生热量。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在50mA 负载下、输入电压为5V 时、输入电流应约为60mA。  您如何测量电流?  您能告诉我们您的测试设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设置非常简单、即直流电源、万用表 I 电流模式和100欧姆电阻器。
    我已经尝试过另一个具有预期结果/效率的评估板。 因此、问题与第一个评估板有关。
    感谢您的快速响应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以告诉您、EVM 的制造后测试是简单的检出。 它们未经过效率测试。 我稍后可能还会有其他意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经查看了我的测量结果、并得出结论、当我的直流电源达到电流限值时、评估板首先被损坏。 可能是过压峰值。