This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:需要能够提供25mA/50mA 充电电流的器件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648703/bq24773-need-device-that-can-provide-25ma-50ma-of-charge-current

器件型号:BQ24773

大家好、

我正在查看电池充电器的 bq24773、但它看起来可以达到的最低充电电流为128mA:

我的系统需要以25mA 和50mA 的电流值充电。 产品系列中是否有其他类似 bq24733的器件能够以较低的电流充电?

谢谢、

进行了比较