This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:VCC 分配

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648036/tps61088-distribution-of-vcc

器件型号:TPS61088

您好!

VCC 的实际分布是多少?

请告诉我以供参考。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 取决于 Vin、Vo。 仅当输入电压或输出电压高于5V 时、它才高于5V。  为什么要知道这个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helen San、

    感谢你的答复。

    VIN=4~10.4V、VOUT=12V。

    >为什么要知道此值?

    请参阅随附的。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、Vcc 在最坏情况下介于5-6.5V 之间。 但 Vcc 引脚的输出电流能力较弱、我们不建议客户使用 Vcc 来控制 EN、而是使用 Vin 来控制 EN。

    他们为什么要使用 Vcc 来控制 EN? 这不是控制 IC 开/关的正常方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helen San、

    感谢你的答复。

    >他们为什么要使用 Vcc 来控制 EN? 这不是控制 IC 开/关的正常方法。

    请参阅随附的。

    e2e.ti.com/.../TPS61088-Vin-4p0-10p8-fsw450khz.pdf

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们无法通过将 EN 连接到 Vcc 引脚来控制 IC 的开/关。 直到 Vin 为 UVL 时、IC 才会一直打开。