This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066IA:Wu't START 与高电流负载间的关系

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066IA, LM25066, PMBUSMGRGUI-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648614/lm25066ia-won-t-start-vs-high-current-loads

器件型号:LM25066IA
主题中讨论的其他器件: LM25066PMBUSMGRGUI-SW

大家好,

在启动阶段的一名诉讼人声称:

"使用遵循 LM5140 20A/12V 降压的 LM25066IA 热插拔控制器:

当  我们打开20A 负载时、LM25066iA 会关断。  

如果我们从5A 开始、我们可以将电流限制设置点提高到20A、甚至高达25A。"

当他们尝试 使用实验室电源并以相同的方式@ 20A 负载斜升时、我们的器件似乎会在启动失败时进入未知状态。

在这20A (使用 电子负载)之前开始这种不稳定性的原因是什么 ?

此线程需要紧急支持

此致、

Arik.P.

AFAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我又来了

    更新包括:

    在 EL 的恒定电阻模式下,LM25066可启动@ 20A。 这对客户没有帮助。

    2.浪涌有一个奇怪的不受控制的时序、500uSEC 相当恒定、这与器件看到的负载无关。

    我们期望在初始时间内会有一些电流限制、直到输出电容负载足够、只有在这个功率周期的剩余时间内、电流感测电阻器的电流限制下才会有一个释放。

    显然、这似乎不适用于 LM25066iA、并且存在一个恒定的上升时序、该时序在输出上过长、过长至12V。 未正确控制 FET 的栅极。

    3、此器件缺少软件 GUI、5个月前应该已在 TI 网站 PMBUSMGRGUI-SW 上修复

    BR、

    Arik.P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arik

    通过电子邮件处理此问题。  执行请求的项目、我们可以在周一下午的达拉斯时间查看您的结果。 有关 EVM 的设计工具、教程、应用手册和 PI Commander GUI、请访问 www.ti.com/hotswap。

    Brian