This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:器件本身的损耗

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647885/tps65150-loss-of-the-device-itself

器件型号:TPS65150

您好!

我正在考虑使用 TPS65150器件。
我正在检查电路的损耗、我想问您一个问题。

在数据表中、 升压 DCDC 电路的效率如下所示。
您能告诉我 TPS65150器件本身的损耗吗?
由于 TPS65150器件没有 WEBENCH、因此无法计算器件本身的损耗。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    很难区分器件内部的实际损耗和电感器或二极管的损耗。 可以通过查看系统中的直流损耗来粗略估算损耗。 但为此、您需要了解转换器的占空比、并且需要记住、这是粗略估算、而不是精确计算。

    您可以使用 功率级设计器进行此类粗略估算。 请在此处下载:  Stage Designer tool&tisearch=Search-EN-Everything

    在这里、您可以计算占空比、并根据占空比以及晶体管的平均电流和 RDS (on)估算 TPS65150中的损耗。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    关于升压电路的损耗、我了解了 Q1_FET 的损耗。
    器件本身的损耗几乎就是 Q1_FET 的损耗?
    或者是否需要考虑电荷泵电路、逻辑电路和栅极驱动器的损耗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    在大多数 LCD 应用中、升压转换器是主要电源。 电荷泵通常仅提供1mA 或更低的平均电流、因此最大的损耗出现在升压转换器的 MOSFET 和驱动器电路中。

    电荷泵中也存在损耗、通常最大的损耗是电荷泵拓扑造成的。 电荷泵只能提供多个输入电压、如果对其进行调节、则会像在线性稳压器中那样产生损耗来对其进行调节。 因此、最大的损耗通常是由调节引起的。 IC 内部的损耗是最大可能输出电压乘以输出电流减去稳定输出电压再乘以输出电流。 请查看此应用手册:

    此致、

    Brigitte