This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62822:高侧 FET Ron 最大值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62822, TPS62823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648641/tps62822-high-side-fet-ron-maximam-value

器件型号:TPS62822
主题中讨论的其他器件: TPS62823

您好!

我们是否有可能知道高侧 FET 的最大 Ron 值?

我认为 TPS62822可以在以下条件下使用。 我的理解是否正确?

VIN = 2.65V

Vout = 2.5V

Iout=2A

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    您可以在图3中看到由于温度和 Vin 而导致的 Rdson 变化。 这样、您就可以根据具体条件查看更精确的 Rdson 值。

    此外、公式3显示了 Vout 的变化情况。 只有您可以判断您的申请是否可以接受。

    此外、还有引脚对引脚 TPS62823、可提供较低的 Rdson。