This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:在3P 时、Qmax Cell = 2600mAh、Qmax Pack 是否应设置为2600mAh 或2600*3 = 7800mAh?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648018/bq40z50-r1-at-3p-qmax-cell-2600-mah-should-the-qmax-pack-be-set-to-2600-mah-or-2600-3-7800mah

器件型号:BQ40Z50-R1

大家好

在3P、Qmax Cell = 2600mAh 时、Qmax Pack 是否应设置为2600mAh 或2600*3 = 7800mAh?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    如果您有3节电池与 Qmax Cell = 2600mAh 并联、则3P Qmax 为2600mAh * 3 = 7800mAh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Damian Lewis
    我们已经解决了这个问题。

    此致、

    Jason