This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:内部使能延迟和内部软启动时间的最小值和最大值

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647674/tps568215-min-and-max-of-internal-enable-delay-and-internal-soft-start-time

器件型号:TPS568215

请说明内部使能延迟和内部软启动时间的最小值和最大值。 典型值是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该值在数据表中是典型值。 如果您想知道最大值和最小值、可能是由于不同的温度和外部条件而有一个范围。 您为什么要了解这一点以及您的应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 FPGA 内核电源。 加电和断电顺序很复杂。 热插拔功能强制实施其他限制。 序列计时具有窄的计时窗口。 这就是为什么我必须知道边界。 请描述最小和最大延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到的最小和最大延迟特性会因不同条件而异。 在进行设计时只需考虑典型值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    典型的价值对我来说是无用的。 我不知道在大规模生产中设计是否好。 我知道我所要求的是在某些功能用例下。 但在以下条件下、我只需要极高的值:环境温度0.85度 c. Vin=12V。 VREG5引脚上的电容器=4.7uF。 您还需要哪些其他条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何时可以得到答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以提供的数据是该典型值。