This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:负载瞬态压降、受限拉电流

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647434/tps54308-load-transient-drop-limited-source-current

器件型号:TPS54308
主题中讨论的其他器件: TPS54302

您好,  

我的应用是从24V 生成4V 的 GSM 电源。

负载瞬态- 0至1.6A

持续时间:577us

限制:可用的最大拉电流:200mA

  

所需的解决方案:如何减少跌落@位置3 (参见“附加图像”),目前的跌落为0.4V。

 

所做的更改:

  1. 将电感器尺寸从15uH 增加到22uH。
  2.  添加了反馈电容器68uF 以改善响应。

 面临的问题:如果压降进一步增大(降至3.76、如果降至3.6以下)、GSM IC 将重新启动、通信将下降。

此致、

Siddharth Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    下面是一些您可以尝试的方法
    1.将输出电容从22uF 增加到47uF 或更高。 这是最简单的方法。
    2.减小电感值。 例如15 μ H 或10 μ H。
    3、前馈电容68pF 不错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电容器
    目前为22uF x 3 = 66uF、使用六个电容132uF 进行了测试、但压降差异不大。

    电感器之前为15uF、将其更改为22uF 以减少纹波、但不了解减小电感器尺寸将如何减少压降、因为源电流也限制为200mA。
    请说明。

    如果我要进一步增大电容、现在使用陶瓷电容、电流帮助还是其他有助于降低压降的变化、请提出建议。

    此致、
    Siddharth Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS54308开关频率仅为350kHz、您能否尝试更高频率的器件以获得更好的负载瞬态性能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以选择500kHz 的 TPS54302。 这会产生影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    首先、我认为这是一个负载瞬态问题。 因此、减小电感器值和增大输出电容值应该有所帮助。
    但是、由于它没有帮助、可能是由于 PCB 布局不良而导致的稳态问题。 请帮帮我。 将 Iout 设置为常数1.6A、测量位置3。 然后比较电压、查看其是否仍有0.4V 压降。