This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:UCC28251原理图

Guru**** 2562640 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647405/ucc28251-ucc28251-schematic

器件型号:UCC28251

你(们)好  

我为具有60Vdc 输出半桥转换器的 uCC28251 /140Vdc 输入做了原理图。
有几件事我无法弄清楚、
我不确定电路会发生什么情况。 Vcomp 电平不能很好地控制占空比。
我 MAD 的次级侧控制电路可能会出现故障。
您有时间帮我解决这个问题吗?

此致

KevinLiu

e2e.ti.com/.../ucc28251-schematic.pdf

e2e.ti.com/.../7774.ucc28251-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei Cheng Liu、

    感谢您关注 UCC28251。 您的输出电压是否看起来不稳定? 您是否能够测量转换器的闭环响应? 对于给定的负载电流、您的占空比是否不一致?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的输出电压显示不正确且不稳定、轻负载时占空比不一致、无法输出满负载。

    此致。

    KevinLiu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei Cheng Liu、

    您是否组装了斜坡电阻器(R803)? 您能否为我展示 OUTA 和 OUTB 的波形?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我确实错过了 R803、在通过电阻器上拉至 Vref 后、开关行为更好。

    该电阻器用于确定最大占空比、对吧? 占空比调制的方式如何? 电阻更高与占空比更大?

    如果有固定斜坡生成、那么 UCC28251将成为电压模式、我对吗?

    ILIM 引脚电压仅用于保护。 我是对的吗?

    最好的再加勒

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    该电阻器用于生成斜坡信号。 将斜坡信号与误差放大器的输出进行比较、以设置占空比。 请查看数据表的第8.3.7节以供参考。

    是的、电压模式控制使用固定斜坡生成(或具有来自输入的电压前馈)。 在电流模式控制中、斜坡信号由电流信息生成、例如通过电流感应电阻器生成。 本应用手册涵盖了电压模式控制和电流模式控制之间的主要差异: www.ti.com/.../slua119.pdf

    是的、ILIM 用于过流保护。

    您现在是否看到正确的输出电压?

    此致、
    本·洛夫