This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:运行状况(SOH)模式和放电结束(EOS)模式

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647249/bq35100-state-of-health-soh-mode-and-end-of-service-eos-mode

器件型号:BQ35100

你好  

从 BQ35100的数据表中:

7.3.2电池电量监测
bq35100器件可在三种不同的模式下运行:累加器(ACC)模式、运行状况
(SOH)模式和放电结束模式(EOS)。 该器件只能配置和使用其中一个
模式、因为它不能在正常使用时在模式之间主动切换。

这是否意味着我无法在现场使用 SOH 和 EOS 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    没错。 一次只能使用一种模式。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Onyx 的回复。

    这意味着我可以切换模式!
    在我的应用中,我想获得电池百分比和 EOS (只要电池低于阈值)。

    SOH 是否仅支持锂二氧化锰(Li-MnO2)、EOS 是否仅支持 锂亚硫酰氯(Li-SOCl2)化学?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库纳尔
    否、您无法切换模式。
    SOH 和 EOS 不支持这些类型的化学物质。 它们适用于其他应用。
    谢谢
    Onyx