This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:在启用 FC 位期间如何进行设置?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648477/bq34z100-g1-how-does-the-fc-bit-get-set-during-it-enable

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

哪些数据闪存参数决定了如何在镍氢电池系统的标志寄存器中设置 FC 位?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    这取决于 FC Set%的配置方式。 有关更多详细信息、请参阅数据表第16页和第37页。

    www.ti.com/.../bq34z100-g1.pdf

    FC:检测到充满电。 当达到充电终止且 FC 设置%=–1时、设置 FC
    (有关详细信息,请参见 Charging and Charge Termination Indication)或 StateOfCharge ()较大
    而 FC Set%不是–1。 置位时为 true。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 FC 设置为-1

    充满电后、SOC 保持为0%且 Fc = false

    此外、Cell_CHARGE_Voltage_T2-T3 * number_of _Cells = CHARGE_Voltage?  CHARGE_Voltage 是否为终端电压?

    我有一个2节镍氢电池的小型设置

    Kevin

    e2e.ti.com/.../Chem6113_2D00_8b.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:
    此外、该器件使用-dV 或 dT/dt 来实现镍氢电池充电终止。 请参阅数据表以了解更多详细信息。 您需要设置 NiDV 和 NiDt 标志。 请查看数据表的该部分。
    谢谢
    Onyx