This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:低温下的电量监测计 SOC 性能问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648414/bq27426-fuel-gauge-soc-performance-issue-at-low-temperature

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: GPCRB

大家好、

我在  系统中使用的是 BQ27426。  到目前为止、  我们还没有发现任何 SOC 问题。 在过去的4周中、一些用户开始在低温 环境 (~4C)下使用我们的系统。他们抱怨我们的系统突然关闭。

我们对我们的系统进行了一些测试、发现电池在低温下的压降速度更快。 我们所做的是、我们记录 了室温和低温系统下来自 BQ27426的 SOC 和电压数据 (随附图)。请务必注意、当 SOC 达到10%的值时、我们会向系统发出关断命令。根据我们了解的 BQ27426 应向 SOC 执行温度补偿并自动研究电池行为、这是正确的吗? 我们可以采取什么措施来解决 SOC 不指示实际电池状态的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您将需要使用我们的在线工具 gpcrb 针对低温优化电池组。 说明是直接的、步骤易于执行。

    此外、如果将来遇到问题、请务必发送 gg 和日志文件进行分析。

    谢谢
    Onyx