This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:适用于 LLC 设计的 UCC25630

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648450/ucc256301-ucc25630-for-llc-design

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:UCC28951

频率:100kHz;

功率:1000W;

输入:380-400V 直流;

输出:+/-85V

需要一个大变压器

如果需要使用 PM 非晶磁环、如何进行设计?

第一阶段和第二阶段有多少匝? (我的现有库存为50mm×32mm×15mm 高变形环。)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    感谢您关注 UCC256301。 我将检查我们是否有 LLC 变压器设计指南。 我是否可以问、在1kW 设计中使用半桥 LLC 拓扑是什么原因? 这将需要很大的磁性元件。 您还可以考虑在该功率级别下使用相移全桥、例如 UCC28951: www.ti.com/.../UCC28951-Q1

    此致、
    本·洛夫