This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:降低内部功耗

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648497/tps92641-lowering-internal-power-dissipation

器件型号:TPS92641

应用:

可与多个条形图结合使用的通用高功率、高电压 LED 驱动器。 电源轨输入电压:65V。 最大电压:40V、最大 LED 电流:2A。 最大输入功率:25W

最高环境温度:80°C 完整的 LED 驱动器已封装。 TPS92641的最高测量温度:115°C

电路板上提供辅助10V 电源轨。 选择开关 MOSFET 以实现低栅极电荷。

我们希望通过降低内部功耗来降低 TPS92641的温度。 由于这是一种现有设计、我们希望尽可能接近原始设计。

问题:我们能否将辅助10V (通过二极管)连接到 Vcc-pin? 是否存在损坏控制器的风险(例如、当 Vcc-pin 仍为10V 时、Vin-pin 降至零)?

问题:我们能否在顶部 MOSFET、Ron 和 RUDIM1连接到65V 电源轨的情况下将辅助10V 连接到 Vin 引脚? 看起来(从功能方框图中)、Vin-Pin 仅用于为内部 LDO 和生成一些基准的功能块供电。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    此器件旨在使您能够出于此原因在外部驱动 VCC。 因此、只要您保持在绝对最大值以下、这是首选方法。 但您的问题也很好、您希望使用 VIN 关闭 VCC 电源、因为这两者之间将有一个体二极管、因为它是一个线性稳压器。 但 在外部驱动 VCC 肯定会降低641 IC 中的耗散。

    对于第二个、不、它不能以这种方式驱动。 方框图对此不清楚、但您可以在文本中找到它。 电流限制保护可测量数据表中所述的 VIN 引脚和 SW 引脚之间的电压。 因此 VIN 引脚需要与高侧 FET 的漏极处于同一电位。 如果 VIN 的电势低于 SW、则可能会由于 SW 和 VIN 之间的其他体二极管的电流限制和偏置电流而出现不稳定运行。

    此致、

    克林特