This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:电源吸收问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648289/tps63070-question-of-power-consamption

器件型号:TPS63070

尊敬的所有人:

以下 TPS63070条件下的最大功耗是多少?
IOU=0mA、VEN=VIN=6V、VOUT=5V、PWM、Tj=-40-85daleC、在 EVM 部件条件下

"进入 VIN/VOUT"的含义是什么?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pan-M、

    我不知道确切的数字,但在 PWM 模式下,我希望它在3到7mA 的范围内。

    什么是终端应用规格?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    尚未确定此规格、因为它们计算系统的总功率。
    但是、我听说如果它们测量整个 TPS63070电路的电流、则电流为12mA。
    谢谢、
    PAN-M