This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:基准电流

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648420/atl431-reference-current

器件型号:ATL431

基准电流的统计分布是多少?  数据表将其列为30nA 典型值和150nA 最大值、但是否有 Iref 的分布曲线?  150nA 是6Sigma 的最大值吗?  6 Σ 最小值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我们无法输出分配数据。 通常、最大值为典型值+某些保护频带的6 Σ、因此您可以使用此假设、但我无法提供保护频带的数量。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下限是多少? TI 规范是典型的、但并非最低要求。 如何考虑低端上的基准电流贡献?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    由于数据表中缺少最小值、这意味着我们不会对其进行规格说明、因此我们不会在最终测试期间测量该值。 我们确保它不会超过 EC 表最大值。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcoo、

    然后、我将重复我的问题、下限是多少? 您可能不会在最终测试期间对其进行测试、但必须有一些值。 我必须设计一个基于 ATL431的电路来调节电压。 我需要知道稳压器电压的上限和下限。 这取决于 ATL431电压和基准电流的上限和下限、因为电流流经连接到基准引脚的反馈电阻器。 既然您赢得了"告诉我一个最小值、您不会告诉我分配情况、我如何知道稳压器的最小电压是多少? 我是否假设最小值为零?

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    到器件的最小电流将是引脚运行所需的电流。 在这种情况下、它将是通过 Vref 引脚流入 ATL431误差放大器的电流。 根据我的经验、该引脚的良好下限将是电流图2。 我没有看到电流会低于这个值。 我会说、使用该值作为任何计算的下限值。

    -Marcoo