This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:管理浪涌电流。 LM317#39;s 输入上的0.1uF 电容器有多必要?

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647671/lm317-managing-inrush-current-how-necessary-is-the-0-1uf-capacitor-on-the-lm317-s-input

器件型号:LM317

这是我目前所拥有的原理图:

该电路的输入为24V 直流载波、频率为2.176MHz、需要滤除。 当电源有负载时、稳态电流约为700mA。  

我需要浪涌电流大约为400mA 或更低。 但是、LM317输入端的0.1uF 电容器会导致我具有大约1A 的浪涌电流。 我可以移除此推荐组件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    需要0.1uF 或更高的输入电容器以实现稳定性、您无法将其移除。 为了降低浪涌电流、您可以考虑移除输出电容、因为由于其设计拓扑结构、该器件在没有输出电容器的情况下保持稳定。 输出电容器对浪涌也有更大的影响。

    我随附了有关浪涌电流的应用手册、请参阅此处: www.ti.com/.../slva670a.pdf


    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    很抱歉花这么长时间重放。 几天都很忙。  

    我拍了一些浪涌测量的照片。 我可能会测量它不正确。 通道1是浪涌电流。 通道2是输入电压。  

    这是我的浪涌电流、电路已完全组装:

    第二个尖峰为660mA、第一个尖峰约为980mA。  

    我的理解是、第一个尖峰是稳压器导通前的浪涌电流(输入电容器)、第二个尖峰是稳压器导通后的浪涌电流(输出电容器)。

    下面是我在移除输出电容器后的浪涌:  

    我得到的第一个尖峰(输入电容器)为980mA。  

    如果这很有用、请在此处更仔细地查看该第一个浪涌尖峰:

    如果您能为我提供任何建议来降低此电流、我们将不胜感激。  

    谢谢、

    Dan Kranze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这无法解决我的问题。 请参阅以上我的其他答复。

    谢谢、
    Dan Kranze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    您能否将通道1置于直流模式?

    此致、
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    我去了两次检查。 通道1已处于直流耦合模式。

    谢谢、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    当器件已开启且输出节点已充电至设定的输出时、会发生浪涌。 由于您没有输出电容器、因此大多数浪涌都是由电路板上的寄生电容引起的。 如果您的通道1处于直流状态、则电流首先变为负值并进行振荡是没有意义的。 这就是我认为您可能是在查看交流耦合电流的原因。 您能否仔细检查您的设置?  

    我注意到您的输入在几微秒内从0V - 24V 上升。 对于您的应用、是否可以降低输入的压摆率? 这也将有助于您的浪涌。

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    我只是注意到您的电路中也有电感器。 这解释了您的电流振荡。 电流尖峰由两个因素引起、一个是 LDO 的浪涌电流、另一个是电感器的电流振荡。

    首先、浪涌是通过 Vout 斜坡生成的。 浪涌= C * dV/dt。
    那么您的电感器将通过浪涌电流产生尖峰。

    如果可能、我建议您降低输入速度。

    此致、
    Jason Song