This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:电荷泵时钟源

Guru**** 2592310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648277/tps65185-charge-pump-clock-source

器件型号:TPS65185

大家好、团队成员。

电荷泵 CP1和 CP2的时钟源是否相同?

换言之、CP1和 CP2是否以相同的频率进行切换?

最好的 Regrds、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林-圣

    电荷泵具有560kHz 的相似开关频率、但可根据负载条件在脉冲跳跃模式下运行。

    此致、

    Rick S.