This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:到 LCD 模块和 AM3351的 TPS65217CRSLR (PMIC IC)接口:

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3351, TPS65217, TPS65217CEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647883/tps65217-tps65217crslr-pmic-ic-interface-to-lcd-module-and-am3351

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3351

TPS65217CRSLR (PMIC IC)与 LCD 模块和 AM3351的接口:

我们使用 TPS65217CRSLR PMIC 来驱动 LCD 模块的背面 LED。 根据 PMIC 的数据表、最大灌电流为50mA (Isink1、Isink2)、并且我们的背面 LED 可驱动高达250mA。 TPS65217CRSLR 是否可以配置/设计为驱动更大的电流~250mA?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunil、

    使用52.3k 电阻器时、TPS65217的最大灌电流为25mA。 有2个并行通道、每个通道最多可驱动10个 WLED、背光阵列中最多可驱动20个 LED。

    许多 LED 可通过比所需电流更高的电流驱动。 对于您的 LED、250mA 可能是绝对最大电流。 额定直流持续电流可能为100-150mA、但这会非常明亮。 因此、以25mA 的电流运行 WLED 可能比您想象的亮度更亮、在应用中是可以接受的。

    您是否已经测试了该设计并亲自观察了 WLED 亮度? 根据个人经验、我已经以最大电流和最大 PWM 打开了 TPS65217CEVM 的 LED、它们非常明亮、不应长时间观察。