This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:EQ 引脚上的电压

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647229/bq76pl455evm-voltage-at-eq-pin

器件型号:BQ76PL455EVM

尊敬的所有人:

我正在研究 EVM 的无源平衡功能。 我在平衡打开时测量了栅极电压。 电压为3.2V。 该电压是否正确? 此参数至关重要、因为我要将平衡电流更改为600mA、并且需要与 EVM 不同的 MOSFET。

此致、

罗汉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    这对我来说似乎很好。

    请记住、MOSFET RDS (on)在平衡电流方面不会发挥太大的作用。 因为它们是串联的、所以它将是起主导作用的电阻器电阻。

    我认为、600mA 对于无源平衡来说相当高。 您需要非常小心地进行布局和热管理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。 有关平衡 MOSFET 的查询。 数据表显示、平衡 MOSFET 需要具有最大堆叠电压的 Vds (在我的情况下也是60V)。 但是、MOSFET 连接在两个电芯输入之间。 具有6.2V 齐纳保护。 是否仍然需要选择 VDS 60V 的 MOSFET。 我想选择 VDS 较小的一个。 这样做是否有任何问题?

    此致、

    罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohan、您好、 从功能上讲、应该可以。我的理解是、选择该等级作为稳健性的手段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的支持。 因此、60V 是为了确保稳健性、但我们也可以使用 VDS 为30V 的 MOSFET。 这不会是问题。

    此致、
    罗汉