This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:定制闭锁电路

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648455/tps27s100-custom-latch-off-circuit

器件型号:TPS27S100

我将使用 TPS27S100B 暴露 IMON 输出、以使用比较器电路监控 I_OUT。

我希望在启用 TPS27S100B 的情况下加电。 如果 IMON 达到过流电平、比较器将触发逻辑 LO。 我想锁存 TPS27S100B 使能 LO、直到电源复位。

我希望依靠 TPS27S100B 过流作为阈值检测/闭锁的备用电源。 我的闭锁发生在电子器件经历热应力之前。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过在 IMON 上添加一个下拉电阻器、电压为高达4V 的线性电压。 只要负载低于 ILIM 引脚上的外部下拉电阻器设置的过流阈值、IMON 电压就处于线性区域并与负载电流成正比。 一旦负载电流达到电流限值、IMON 电压跳至4.3V 以上。 比较器正输入应约为4.3V、负输入连接到 IMON。

    具体问题是什么? 您对器件本身有疑问或需要锁存电路的帮助吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找有关锁存电路的帮助。 例如、我要触发的电流为1A。 根据我的串联 R_IMON 电阻器、这是3V。 我有一个电阻分压器来比较 V_IMON、以便当它变为大于3V 时、比较器变为逻辑低电平。 我想锁存该信号并将其反馈回 EN、以使 TPS27S100B 保持关断状态。