This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133EVM-715-15V:BQ24133充电终止

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133EVM-715-15V, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646769/bq24133evm-715-15v-bq24133-charge-termination

器件型号:BQ24133EVM-715-15V
主题中讨论的其他器件: BQ24133

支持路径:/Product/Development 和故障排除/搜索论坛以查找我的问题/

你(们)好

我正在使用 BQ24133EVM-715-15V 板开发用于2节锂离子串联电池的充电器电路。 我将电路板配置为获得以下充电设置:

- Viset = 0.191V -> Icharge = 0.96A

- IDPM = 1.9A

- TC =高电平->安全计时器禁用、终止使能

-输入电压= 12V

在这些设置下、除充电终止外、所有功能都在其关闭时正常工作。 我希望电流为0.096A 时充电终止、但 BQ24133已终止电流为0.45A 时的充电。 我在检测电阻器上测得的电压(10m Ω)、得到了正确的值。 您对此行为是否有任何解释? 我假设这种行为与 BQ24133的欠流保护功能无关?

感谢你的帮助

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    您如何接近终止阈值? 您是否使用 SourceMeter 并手动更改电压以模拟电池、或者您是否使用真实电池并监控充电电流?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    我正在使用真实的电池并监控充电电流...

    我使用电池仿真器进行了额外的测试、并且终端工作正常。

    谢谢你

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 SRN 上的波形。 它可能会产生噪声、从而使器件更快进入恒定电压、SRN 引脚上的任何噪声都可能触发器件认为电池已充满电并提前终止。

    此致、
    Steven