This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:如何使用它?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76920EVM, BQ78350, BQ76200, BQ40Z50-R2, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648373/bq76920-how-to-use-it

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200BQ40Z50-R2BQ4050

我是初学者、想将 BQ76920用于具有 Arduino 的电池管理 Systerm。

您能指导我如何完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您关注 BQ76920锂离子和锂磷酸盐电池监控器。 为了使我们能够更好地帮助您处理您的请求、请更详细地描述您的项目。

    到目前为止、您希望将 BQ76920与主机 MCU 结合使用。 您能否分享有关您的预期用途、电池组(串联电池数、并联电池数、电池化学成分、最大电池电压、标称电池电压、电池容量、 等等) 和设计目标(电池放电/充电率、负载分布等)。

    如果没有这些信息的好处、您可以开始使用:

    如需更多信息、请参阅数据表中的 BQ76920、包括示例应用电路 :www.ti.com/.../bq76920.pdf

    使用此器件进行原型设计的最简单方法是使用 EVM。 EVM 用户手册介绍了如何开始使用该器件: www.ti.com/.../slvu924c.pdf 该 EVM 可在以下位置找到: www.ti.com/.../bq76920evm

    有关使用此系列器件时10大设计注意事项的应用手册: www.ti.com/.../slua749

    使用主机 MCU 时、此器件系列的 I2C 通信代码示例(本指南专门介绍 MSP430、这是一款出色的配套 MCU、已为您编写了代码示例和库)。 指南: www.ti.com/.../slva626 和示例代码: www.ti.com/.../sluc583

    有关此器件的更多技术文档、请访问 :www.ti.com/.../technicaldocuments

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    当然、请查看数据表。 bq76920至少需要 Arduino 提供的 I2C。 检查 Arduino 是否有要使用的外设和引脚。 您将需要提供电源、启动器件并连接 I2C。 如果要连接现有板、请记住 bq76920EVM 使用2.5V REGOUT 器件、请参阅 EVM 用户指南。 如果您构建自己的电路板、开始时需要考虑更多因素、更长的构造以及可能的调试、但您拥有更耐用的物理电路板。
    另请参阅 bq76920产品文件夹 www.ti.com/product/bq76920中的应用手册。
    您可以在论坛上搜索其他 Arduino 和 bq76920问题、这些问题可能会有所帮助。
    Arduino 非常受欢迎、您也应该能够找到一个良好的论坛选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我正在寻找一个3节电池的系统、该系统具有过充/放电保护、反极性保护、短路保护等功能
    我想使用 IC、而不是 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在不想使用 EVM。
    您能为 Arduino 和 BQ76920提供电路建议吗? 如果它需要使用 BQ78350、那么也没关系、我可以使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    请参阅数据表的图8-1、Arduino 可用作"配套控制器"。 根据表8-1减少电池节数。 请参阅 EVM 原理图和应用手册、了解完整电路示例而不是简化示例的详细信息。
    如果您需要通信接口、请考虑使用 bq76200的隔离器或高侧驱动器。
    如果您需要更少的编码、可以使用 Arduino 进行通信格式化或更高级别的控制、并使用 bq78350进行保护和平衡、但对于3节电池、使用 bq4050或 bq40z50-R2等监测计将是一种更简单的实施方案。 您仍然可以同样地使用 Arduino 进行不同的通信和高级控制。