This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:模拟控制特性图

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648271/tps92691-characteristic-chart-of-analog-control

器件型号:TPS92691

您好!

我正在考虑使用具有以下规格的 LED 驱动器。
我认为 TPS92691是适用的。
但是、如果您看一下数据表的模拟控制图、则不存在高达100mA 的输入电流。
模拟控制电流是否可以高达20mA?


(规格)
输入电压:12V 或24V
输出电压:6.4V (VF)×5,串联连接
LED 电流:20mA 至100mA
需要模拟控制和 PWM 控制
PWM 控制周期和占空比未决定

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将范围设为20mA 至100mA。 您只需要更改电流感应电阻器值。 当然、如果最大电流仅为100mA 而不是图中所示的1.5A、您还可以在终端应用中使用较小的组件。

    此致、

    克林特