This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:数据表中5V/0.5A 的典型应用输出为3.6V Vout

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648254/lm2621-typical-applications-for-5v-0-5a-in-datasheet-outputs-3-6v-vout-instead

器件型号:LM2621

大家好、  

我按照 LM2621数据表上的典型应用示例电路了解5V/0.5A 输出、将设计放入 PCB 并将其焊接在一起。 但是、它的输出是3.6V 而不是5V。 我已三重检查电路是否与电路板上的数据表相同。  
我是否可以调试该板、或者是否需要重新设计该板、因为我没有遵循给出的建议布局?
非常感谢!  
Jeffry Wicaksana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeffry、
    您能给我提供您的原理图和布局吗?
    您可以检查 FB 引脚电压并仔细检查 RF1和 RF2电阻。 此外、检查输入电压和电压源电流限制。

    此致、
    Zack