This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:最大值是多少(Vo-VIN)?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647645/lp2951-q1-what-is-max-vo-vin

器件型号:LP2951-Q1

尊敬的团队:

我将 LP2951-Q1用于 VOUT 可能高于 VIN 的设计。

在没有任何外部保护的情况下、器件可以处理的最大电压(VOUT-VIN)是多少?

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Basil:

    该器件只能在输出端处理 Vin + 0.3V。 应将其限制为小于此值、以避免损坏器件。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    非常感谢您的快速回复和支持。

    我还有一个问题:
    当使用5V 固定输出时、我们是否需要 C_Bypass?
    如果是、计算其值的公式是什么?

    谢谢、此致、
    B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Basil:

    此 LDO 无需 C_Bypass 电容(前馈)即可正常运行。 但是、您可能希望使用旁路电容器来获得它可以提供的更好的噪声和瞬态性能。 如果不知道内部反馈电阻器的确切值、很难说出如何计算 C_BYPASS 电容器的影响。 但这些电容器的值通常介于100pF 至10nF 之间。 如果在该范围内使用电容器、则应该可以。

    使用此 LDO 时需要注意的一点是、如果您使用陶瓷电容器、则可能需要添加额外的 ESR 以使器件保持稳定。 如果您计划使用陶瓷电容器、我会查看数据表并查看 ESR 是什么、并确保它处于此 LDO 的建议范围内。 否则、您必须向电容器添加 ESR。

    此外、下面是有关前馈电容器的应用手册、该应用手册应有助于进一步量化它们的优势:
    www.ti.com/.../sbva042.pdf

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    很棒的帮助,非常感谢!

    此致、
    B