This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BSC123N08NS3G 和 PSMN4R8

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19534Q5A, CSD19533Q5A, CSD19535KTT, CSD19536KTT, CSD19532KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648408/bsc123n08ns3g-and-psmn4r8

主题中讨论的其他器件:CSD19534Q5ACSD19533Q5ACSD19535KTTCSD19536KTTCSD19532KTT

您好!

      我们是否有合适的解决方案来与 BSC123N08NS3G 和 PSMN4R8竞争? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Infineon FET 是一款80V 5x6 QFN 封装、约为12m Ω。

    在采用80V SON5x6封装的情况下、此电阻范围内没有任何电阻。 我们最接近的是100V CSD19534Q5A、或者如果您想要更好的电阻、CSD19533Q5A。 由于击穿电压较高、这些交叉点并不理想。

    对于 NXP 器件、CSD19532KTT 和 CSD19535KTT 跨接 NXP 的电阻。 但是、如果这用于热插拔、您将需要推荐我们最可靠的器件(和最佳 SOA 器件) CSD19536KTT。