This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD16570Q5B:SOA 中的 RDS (on)值

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648385/csd16570q5b-rds-on-value-in-the-soa

器件型号:CSD16570Q5B

我们尝试 从 D/S 的 SOA 中计算/获取 RDS (on)值 但是、我们无法从 SOA 曲线中获得准确的 RDS (on)值、也无法匹配 EC 表。

例如、当 IDS 为400A 且 VDS 为0.4V 时、RDS (ON)应为1mR。 但在 EC 表中、最大值为 RDS (ON)为0.59 @10Vgs。 是这样吗?

1.您通常如何在 EC 表中定义 RDS (on)值?

2.如何在 SOA 曲线上绘制 RDS (on)限制?