This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:阳极至阴极电压

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648383/lm74700-q1-anode-to-cathode-voltage

器件型号:LM74700-Q1

如果使用额定电压>=75V 的 MOSFET,LM74700是否能够承受75V 阳极至阴极电压?

输入可低至-45V、30V 时输出高电平(缓冲)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是阳极至阴极、绝对最小额定值为-75V。 但阴极到阳极不能超过1.4V。

    在负输入瞬态期间、如果阳极变为-45V、并且阴极由电容器(或其他源)保持在30V、则阳极至阴极为-75V。

    是的、器件可以承受它。

    MOSFET 的额定 VDS 也需要大于75V。

    此致、

    Kari。