This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:主变压器上的600V 超快速整流器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648360/ucc28950-600v-ultra-fast-rectifiers-at-the-main-transformer

器件型号:UCC28950

你好

slum276 中的二极管 D5和 D11器件型号 MURS360T3的额定电压为600V、但我看到的是、该二极管跨越器件和主变压器初级绕组的串联组合、因此如果 Vin 为390V DC。

只要这个二极管上的电压超过600像2*390吗?

是什么保护? 还是仅仅钳位?

是否有任何参考资料可用于了解这一工作原理?

谢谢

Samrat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Samrat

    二极管可防止变压器初级电压低于0V 或高于 Vin。 由于输入电压通常为385V、因此这些二极管上的最大电压应力为385V、并且保守地降低了600V 二极管的电压。 这样做的好处是次级整流器二极管(或 SR)上的电压被钳位到低于它原本的电平。

    我不知道有关操作的详细印刷说明。

    此致

    Colin