This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648106/bq78350-r1-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1

我尝试以 F4格式将电流增益和容量增益写入数据闪存、我使用 了文档 SLVA148A 和 SLUA640B 中描述的 Xemics 浮点格式。  如果我看看电池管理工作室中的电流值、我的电流增益为2.970、容量增益为2.971。  对于这些值、数据闪存具有以下十六进制字节:-

电流增益: 82 35 D1 74 (2.970)
容量增益: 94 4E DE 62 (2.971)

当我使用 Xemics 格式将2.970转换为十六进制字节时、我得到: 82 3E 14 7B、 为什么这与数据闪存中当前写入的字节不匹配?   您有其他计算浮点格式的过程吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Glyn
    请始终在论坛上搜索类似问题、因为其他客户可能在过去遇到过类似问题、并且可能已经有解决方案。 请参阅下面的文章。

    e2e.ti.com/.../2020286

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我在上周进行了搜索、以确定您的浮点转换方法、并且由于您的文档中存在大量错误。 最后、我有答案!