This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:OCP

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648288/tps51206-ocp

器件型号:TPS51206

大家好、团队成员

我的客户对 TPS51206有疑问。

数据表中未介绍过流保护功能。
但是、有人提到"电流限制"值。(=灌电流/拉电流2A)


它在该器件中是否具有过流保护功能?

该器件的过流保护功能如何工作?
它是恒定电流吗? 或锁存器?

此致。

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS51206具有过流保护。  

    当灌电流/拉电流高于2A 时、可能会发生 OC 并且电流受到限制。  

    OC 保护功能类似于恒定电流。 移除 OC 条件后、器件将恢复。  

    谢谢