This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:同一电路板上的引脚对引脚替代产品

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS563208, TPS565201, TPS564201, TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648299/tps563201-pin-to-pin-replacement-on-the-same-board

器件型号:TPS563201
主题中讨论的其他器件: TPS563208TPS565201TPS564201TPS562201

各位专家、您好!

我们在首次设计中成功使用了 TPS563201、现在我们需要生产更多的电路板、直到今年年底、但我们没有 TPS563201备件、所有分销商都缺货(mouser/Digikey/ Farnell 等)。 2月份将提供更多器件。 TPS563208也是如此、可用作替代产品。

我想知道类似的器件(TPS562201、TPS564201和 TPS565201)是否与 TPS563201引脚对引脚兼容并可与周围的相同无源器件配合使用? 我比较了所有数据表、显然只有 Rdson 不同、因此如果我们使用的负载小于2A、那么它们中的任何一个都可以工作、对吧?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrei、
    TPS56x20x 是一个系列器件。 它们都是引脚对引脚的。 它们可以与相同的无源组件配合使用。
    是的、你是对的。 它们都可以在负载小于2A 时工作。

    此致。
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!

    非常感谢您的快速回复。