This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:用于灯的电流调节转换器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648318/tps5430-current-regulated-converter-for-lamp

器件型号:TPS5430

我们使用 TI TPS5430为10W 灯供电。 由于灯在通电期间的浪涌电流很高(由于通电时的冷丝),我们正在寻找 灯的电流调节选项。  

是否有任何 TI 器件可以为10W (或更高功率)灯供电,专用于灯负载。

此致、

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS5430是一款内部补偿电压模式控制器件。  虽然使用进行设计很简单、但它并不是特别灵活。  它具有内部电流限制功能、可限制启动期间的峰值电流。  我们确实有电流源器件、这些器件通常用于 LED 驱动器、但这可能是您想要的、也可能不是您想要的。  您能否更详细地描述您的应用、以及您希望如何在启动和稳定状态下控制输出?