This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:添加了 FB 电阻以更改输出电压

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051, TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648332/tps63051-added-the-fb-resistor-to-change-output-voltage

器件型号:TPS63051
主题中讨论的其他器件: TPS63050

大家好、团队成员

我的客户使用 TPS63051将电压转换为系统电压。

如果它们希望通过 FB 引脚上的外部电阻器更改输出电压、

我们是否可以添加外部电阻器来更改 TPS63051上的输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    理论上、这是可能的、但很难计算设置所需输出电压所需的确切电阻值。 原因是 TPS63051的内部反馈分频器没有精确的内在值。

    TPS63050的占用空间与使用开关的反馈分压器网络可以轻松更改电压的占用空间相同。 客户可以考虑这样做吗? 什么是终端应用?