This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854B:UC3854应用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648262/uc3854b-uc3854-application

器件型号:UC3854B

我们能否将 UC3854B-EP 用于600Hz 至800Hz 的线路频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UC3854B 设计用于额定交流 线路 频率为50Hz 至400Hz 的系统。 可以在600Hz 至800Hz 范围内使用、但设计信息不可用。 您对这些异常频率的应用是什么?

    此致

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    它用于通过交流发电机为电池充电。

    谢谢你