This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:反相降压/升压、双相

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647783/lm5145-inverting-buck-boost-dual-phase

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: LM5119

您好!

我找到了 LM5145的以下 E2E 博客。

https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/11/03/how-to-design-a-simple-two-phase-current-sharing-synchronous-buck-regulator-using-a-voltage-mode-controller


我们能否将此双相设计用于反相降压/升压拓扑?
要求为 Vin=48V、Vout=-4V、Iout=+/-20A

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuji、

    作为反相降压/升压转换器实现是可行的、但是、根据您的要求、可能会有其他更早的解决方案可供实施。

    请考虑使用配置为多相降压/升压的 LM5119。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David San、您好!

    感谢你的答复。
    我们的客户希望以负输出电压提供电流。(他们使用有源负载)
    根据我们的经验、电流模式控制器件无法满足此要求。
    因此、我想使用电压模式器件。

    此致、
    Ryuji