This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175电路 Vout=24V 问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648043/lm5175-lm5175-circuit-vout-24v-problem

器件型号:LM5175

尊敬的 TI 先生

测试条件1:Vin = 19V, Vout = 24V ,Iout = 1.5A  

测试条件2:Vin=26V , Vout=24V ,Iout=2.6A

测试完成后 ,L、C 变热。  有什么想法来解决这个问题?

连接的电路来自 WEBENCH, 是否正常?

e2e.ti.com/.../LM5175-CKT-with-BOM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否显示一些关键波形:SW1、SW2、I (L)在这些输入电压和输出电流条件下的作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我将购买一些 L、C 来测试它。

    我只想知道如何选择 L、C

    L : 低 DCR ,  C:低 ESR ???