This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:温度传感器

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647400/tps65217-temp-sensor

器件型号:TPS65217

数据表 kΩ"默认情况下、器件设置为支持10 μ A NTC、B 值为3480"。
您能否详细说明通用 NTC 规格中通过提供的指定位置
示例数据表和相关参数。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

     NTC 热敏电阻是非线性电阻器、可随温度改变其电阻特性。 简单地说、随着温度升高、热敏电阻的电阻会降低。 热敏电阻的电阻 β 方式与热敏电阻行业中称为 β(Δ I)的常数有关。

    (感谢您的 Wikipedia)

    在标准数据表中、始终指定 B 值。 B 值、B 常数、Beta 值对于所有热敏电阻都是相同的。

    当 TI 指定一个 B 常数时、这意味着 IC 是针对这个线性斜率设计的。 选择具有此 B 常数的 NTC、您将在整个温度范围内保持温度测量的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Gordon Varney"]

    Daniel:

     NTC 热敏电阻是非线性电阻器、可随温度改变其电阻特性。 简单地说、随着温度升高、热敏电阻的电阻会降低。 热敏电阻的电阻 β 方式与热敏电阻行业中称为 β(Δ I)的常数有关。

    (感谢您的 Wikipedia)

    在标准数据表中、始终指定 B 值。 B 值、B 常数、Beta 值对于所有热敏电阻都是相同的。

    当 TI 指定一个 B 常数时、这意味着 IC 是针对这个线性斜率设计的。 选择具有此 B 常数的 NTC、您将在整个温度范围内保持温度测量的精度。

    [/报价]

    明白。 但是、在数据表或 DigiKey 搜索中、这并不是那么简单。 请参阅 DigiKey 热敏电阻目录中的以下参数滤波器快照:

    那么、B 值 B0/50、B25/50、B25/75、B25/85等是什么?

    在随机数据表(随附)中、该参数在表中列为 B25/100。 这是正确的 B 值吗?

    e2e.ti.com/.../1300.B57861_5F00_Rev_5F00_Dec2010.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    戈登、

    您能不能在有机会时回复我的最新消息。 谢谢。