This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq34z100-G1:如何判断它何时完成充电

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648169/bq34z100-g1-how-to-tell-when-it-s-done-charging

器件型号:BQ34Z100-G1

也许这是一个问题、但我能如何确切地告诉电量监测计已充电?  很明显、我可以看到电流降至零、但我希望能够查看某个标志或状态、以确定电量监测计认为自己已充满电。  这是一个加载的问题;我看到标志中的 FC 位似乎表示检测到完全充电;但是、我为电池充电、它停止拉电流、我从未看到这个位被置位。  这可能是配置问题吗?  或者、我是否不了解检测充电完成的正确方法?

谢谢、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    请将电池充电电压设置为适合您的电池组的电压、例如4.2V (或更低)电池的电压。

    bq34z100-G1通过以下三种方式中的一种检测有效的充电终止:
    1.当前锥形方法(建议用于大多数锂电池)
    2.温度变化方法
    3.负增量电压方法

    有关这些充电终止方法的更多信息、请参阅数据表中的第7.3.11节: www.ti.com/.../bq34z100-g1.pdf

    要设置 FC 位、请更改 FC 设置%=-1并完成完整的充电周期。

    此致、
    Bryan Kahler