This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:感测电阻的最小值/最大值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648126/bq27421-g1-min-max-of-sense-resistor

器件型号:BQ27421-G1

您好!

BQ27421-G1上感测电阻的最小/最大范围是多少?

数据表仅指定典型值为7m Ω。 我们使用电流表来测量从电池流入电路板的电流、并在电阻器上的电压为0.9mV 时获得60mA 的电流。 计算结果为15mohms。 我想确保它在范围内。

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq27421可支持的最大电流为2A。 这就是您应该参考的内容

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    正如 Onyx 所说、bq27421-G1的最大电流为2A。 我建议使用大电流作为1A 进行测量、以最大程度地减小过程中的任何测量误差。