This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-1:外部启动

Guru**** 2814165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65262-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647687/tps65262-1-external-start-up

器件型号:TPS65262-1

我使用 TPS65262-1提供以下电压

降压1 = 12V 输入、5V 输出

降压2 = 5V 输入、3V3输出   (5V 由降压1的输出提供)

降压3 = 5V 输入、1V2输出    (5V 由降压1的输出提供)

LDO 1 = 3V3输入、1V8输出   (3V3由降压转换器2的输出供电)

LDO 2 = 5V 输入、2V5输出   (5V 由降压1的输出供电)

软启动引脚(SS1引脚22)上有470nF 电容。

降压转换器1的输出是单调的、并在68ms 内上升。  我发现降压转换器2的输出是非单调的、并且在它之前进行了两次断续  

 达到3V3的满电压。  我已将其降压到降压2、尝试填充其所有电容器、可能会过流并断续。  我有  

尝试通过更改电源定序来缓解这种情况、从而推动3V3的启动、直到+5V 输入达到最终值  

 其他电源是稳定的。  然后、我启动3V3 (降压2)。

  

我已尝试通过将电源定序更改为手动(MODE = 0V)、然后向 EN3添加1uF 电容器和向 EN2添加10uF 电容器来实现此目的。

当我这么做时、我希望降压2最后会启动。  实际上、我看到的是降压1 +5V 和降压2 +3V3合在一起。

我的问题是 ENx 信号何时实际打开 BUCK。  在数据表中、我不清楚 ENx 信号上的电容器是什么时候  

 实际开始充电。  它们是从芯片的 Vin 上升时开始充电并为 V7V reg 供电、还是从个人的 Vin 开始  

 降压? 例如 、当降压2 Vin 开始上升时、EN2电容器开始充电。

在我看来、一旦出现降压1的 VIN、ENx 就会开始充电。   此时、降压转换器1的软启动已经过去  

 降压转换器2和降压转换器3的启动延迟已结束、并且它们都一起启动。

有人可以确认吗?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

     您能否向我发送 BUCK2是非单调和断续波形

    如果 断续 等待时间~14ms、我认为 IC 会触发 OCP、可能是由大 Cout 引起的、我们应该减少 Cout。

    如果 断续 等待时间不是~14ms、我认为 IC 可能会触发 VIN UVLO、可能是由 Vin 电容器 布局不良引起的、Vin 电容器远离 Vin 引脚、我们应该在每个 VIN1/2/3引脚的位置放置一个电容器(至少10uF)。

    一些意见:

    1.您能否将原理图发送给我进行审查?

    2.模式是高电平还是低电平?

    如果 MODE=LOW、 只有当 EN 引脚 电压> 1.2V (典型值)时、Vout 将斜升、3个 BUCK 才由3个使能引脚单独控制。

    如果 MODE=HIGH、请参阅数据表第17页中的自动电源时序。

    3.在数据表的第16&17页(9.3.4上电排序)中、有一个启动说明和 图表、供参考。

    EN 充电电流  在 上电时发生变化。  


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我想我知道问题是什么。

    我使用的电容器是1uF 和10uF。  当我关闭系统然后再次打开时、电容器仍在充电。

    这意味着使能端从启动开始就处于"打开"状态、并且电源开启时没有延迟。  当我对电容器放电时、我会得到2秒的延迟  

     和600ms 的降压3。  我已将电容器降低至100nF 和220nF、以将电源延迟适当的时间

     并且不会触发断续计时器。

    此致

    C   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    好的、我给您了、您是对的、EN 引脚在断电时没有放电。

    BTW、SS CAP=470nF 也太大、我认为10nF ~47nF 还可以。