This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:具有过流功能的内部 LDO

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647196/tps40210-internal-ldo-in-overcurrent-functionality

器件型号:TPS40210

我们的客户有关于 TPS40210的问题。
我为客户发布问题:

数据表具有以下说明;

(关于过流功能、第13页)

'只要控制器感测到、SS 引脚就会通过电阻 RSS (dchg)连接到 GND
过流情况。 开关停止、在 SS 引脚放电至之前不会发生任何其他情况
软启动复位阈值 VSS (rst)。"


开关停止时是否禁用内部 LDO?

如果不是这样、连接的充电电压 RSS (chg)电阻器是否已关闭?


提前感谢您。

此致、
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不会、SS 放电不会影响内部 LDO 和充电电压。 rss (dchg)比 rss (chg)小得多。 请参阅第5页上的 EC 表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我确认了该表。

    它显示了以下内容。

    rss (dchg)(typ)=1200k Ω>rss (chg)(typ)=430k Ω

    VSS 的放电电压是否会在施加充电电压后下降至150mV?

    此致、

    Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    我想您的日子是如此繁忙。
    但是、如果您有一些信息、您能否告诉我我的请求?

    此致、
    Takishin