This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:具有相同频率和占空比的 TPS92691输入和输出

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646538/tps92691-tps92691-input-and-output-with-same-frequency-and-duty-cycle

器件型号:TPS92691

你(们)好

请帮助检查随附的原理图。

这种现象是引脚4输入 PWM 信号、而 PIN15,PIN11输出相同的频率和占空比。

我们可以使用 MCU PWM 对 LED 进行单调光、最大功率为60W。

测试条件为直流:5.4V-8.1V,负载:两个12V 串联 LED。

正在等待您的回复

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我看不到原理图有什么问题、但我不确定您遇到的确切问题。

    您是否说 GATE 只是通过 PWM 开启和关闭、而不是在 PWM 为高电平时进行开关? 您能得到所见内容的波形吗? 器件是否未在 PWM 为高电平时进行调节? 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    此问题是否已解决、以便我可以关闭此主题? 请告诉我。

    谢谢、

    克林特