This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:器件所需的最小开销

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647663/tps92515hv-minimum-overhead-required-by-part

器件型号:TPS92515HV
主题中讨论的其他器件:TPS92515

团队、

我有一位在其应用中使用 TPS92515的客户(在这里的上一篇文章: e2e.ti.com/.../2251449) 想知道以下几点:该器件需要稳定的最小开销是多少? 如果他们尝试驱动22V OLED、他们报告说该器件需要大约24V 的电压才能保持稳定。 他们希望将该值降至23V。 这是器件固有的因素(如果是、值是多少?)、还是可以通过电路对其进行调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    这取决于您将关断时间设置为什么以及您是处于 CCM 还是 DCM 模式。 您肯定希望处于 CCM 模式以获得最大占空比、并且不希望真正的长关断时间。 但在大多数情况下、您可以获得99%或更高的最大占空比。

    现在的关断时间是多少? 您是否尝试将其减半并查看是否有改进?

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clint、

    根据客户的说法、他们设计的关断时间大约为1.23us。 我将获得他们关于减小该值和强制器件进入 CCM 的反馈。 他们还向我发送了一份原理图、但我不想在这里发布。 如果您认为有助于分析问题、我可以通过电子邮件将问题发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolus、

    您可以直接通过电子邮件将原理图发送给我。 我很乐意查看它。 如果您只是想继续、请告诉我、以便我可以关闭此主题。 谢谢。

    此致、

    克林特