This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:IBAT 监控

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647800/bq25703a-ibat-monitoring

器件型号:BQ25703A

您好!

我们收到了客户关于 bq25703A 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-它们正在考虑通过 IBAT 引脚或 ADCIBAT()寄存器监视终止电流。 您会建议使用哪种引脚、IBAT 引脚或寄存器?
- IBAT 引脚监控的建议充电电流范围是多少?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 ADC_CONV 处于"每1秒"模式、我建议监控 IBAT 引脚上的终止电流。
    充电电流范围为0~8A。 更高的充电电流具有更好的精度。